ルネサス
r_csigm_callback_sendend
通信ステータス割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,通信ステータス割り込みに対応した割り込み処理r_csigm_interrupt_sendのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void r_csigm_callback_sendend ( void );
mは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]