ルネサス
r_csigm_callback_error
通信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,通信エラー割り込みに対応した割り込み処理r_csigm_interrupt_errorのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void r_csigm_callback_error ( uint8_t err_type );
mは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint8_t err_type;
通信エラー割り込みの発生要因
0000x0x1B: オーバラン・エラー
0000x01xB: パリティ・エラー
000010xxB: データ整合性チェック・エラー
[戻り値]
なし