R_DCRAn_Input16bitData


16bit幅の演算用入力データを設定します。

[指定形式]

void    R_DCRAn_Input16bitData ( const uint16_t * data, uint32_t data_num );

備考

nは,ユニット番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

const uint16_t * data;

演算データを格納した領域へのポインタ

I

uint32_t data_num;

演算データの総数

[戻り値]

なし