ルネサス
R_DCRAn_GetResult_32bitData
32bit幅のCRC演算結果を読み出します。
[指定形式]
void R_DCRAn_GetResult_32bitData ( uint32_t * data );
備考
nは,ユニット番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint32_t * data;
演算データの結果を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし