ルネサス
r_uartm_callback_sendend
送信割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,送信割り込みに対応した割り込み処理r_uartm_interrupt_sendのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void r_uartm_callback_sendend ( void );
mは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]