ルネサス
以下に,コード生成がUARTインタフェース用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.10
UARTインタフェース用API関数
API関数名
機能概要
R_UARTm_Create
UARTインタフェースを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_UARTm_Create_UserInit
UARTインタフェースに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_uartm_interrupt_receive
受信完了割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_uartm_interrupt_error
通信エラー割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_uartm_interrupt_send
送信割り込みの発生に伴う処理を行います。
r_uartm_callback_receiveend
r_uartm_callback_sendend
r_uartm_callback_error
R_UARTm_Start
UARTmの動作を許可します。
R_UARTm_Stop
UARTmの動作を禁止します。
R_UARTm_Send
データ送信を行います。
R_UARTm_Receive
データ受信を行います。