1.2 特  長

以下に,コード生成ツールの特長を示します。

 

-

コード生成機能

コード生成では,GUIベースで設定した情報に応じたデバイス・ドライバ・プログラムを出力するだけでなく,main関数を含んだサンプル・プログラム,リンク・ディレクティブ・ファイルなどといったビルド環境一式を出力することもできます。

 

-

レポート機能

端子配置/コード生成を用いて設定した情報を各種形式のファイルで出力し,設計資料として利用することができます。

 

-

リネーム機能

コード生成が出力するファイル名,およびソース・コードに含まれているAPI関数の関数名については,デフォルトの名前が付与されますが,ユーザ独自の名前に変更することもできます。

 

-

ユーザ・コード保護機能

各API関数には,ユーザが独自にコードを追加できるように,ユーザ・コード記述用のコメントが設けられています。

 

[ユーザ・コード記述用のコメント]

/* Start user code. Do not edit comment generated here */

/* End user code. Do not edit comment generated here */

このコメント内にコードを記述すると,再度コード生成した場合でもユーザが記述したコードは保護されます。