以下に,RH850用コード生成ツールの独自の仕様を示します。
RH850用コード生成ツールは、各周辺のCreateとStopに同期化処理を出力しています。それ以外に必要な同期化処理はユーザが記述する必要があります
RH850用コード生成ツールは、割り込みベクタ・テーブルの書き換えを行いません。生成した割り込み関数を使用する場合は、割り込みベクタ・テーブルを書き換えてください。(対象デバイス:RH850/E1L, E1M-S)
コード生成のインストール・フォルダにあるSampleProjectsフォルダに専用のサンプル・プロジェクトがあります。サンプル・プロジェクトを利用することでプロジェクトを準備する工数を削減できます。