R_ADC_Set_OperationOn


電圧コンパレータを動作許可状態に設定します。

備考 1.

電圧コンパレータが動作停止状態から動作許可状態へと移行した際,約1μ秒の安定時間を必要とします。
したがって,本API関数とR_ADC_Startの間には,約1μ秒の時間を空ける必要があります。

備考 2.

[A/Dコンバータ]の[コンパレータ動作設定]エリアで“許可”を選択した場合,電圧コンパレータは“常時ON”となるため,本API関数の呼び出しは不要となります。

[指定形式]

void    R_ADC_Set_OperationOn ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし