ルネサス
R_ADC_Get_Result_8bit
A/D変換結果(8ビット:10ビット分解能の上位8ビット)を読み出します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_ADC_Get_Result_8bit ( uint8_t * const buffer );
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint8_t * const buffer;
読み出したA/D変換結果を格納する領域へのポインタ
備考
以下に,bufferに格納されるA/D変換結果を示します。
[戻り値]
なし