r_bup_interrupt


電源切り替え検出割り込みINTVBATの発生伴う処理を行います。

備考

本API関数は,電源切り替え検出割り込みINTVBATに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static  void    r_bup_interrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static  void  __near r_bup_interrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし