ルネサス
以下に,コード生成がバッテリ・バックアップ機能用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.41
バッテリ・バックアップ機能用API関数
API関数名
機能概要
R_BUP_Create
バッテリ・バックアップ機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_BUP_Create_UserInit
バッテリ・バックアップ機能に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_bup_interrupt
電源切り替え検出割り込みINTVBATの発生に伴う処理を行います。
R_BUP_Start
バッテリ・バックアップ機能を動作許可状態に設定します。
R_BUP_Stop
バッテリ・バックアップ機能を動作停止状態に設定します。