r_cgc_ram_ecc_interrupt


RAM 1 bit訂正/2 bitエラー検出割り込みINTRAMの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,RAM 1 bit訂正/2 bitエラー検出割り込みINTRAMに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static void    r_cgc_ram_ecc_interrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static void  __near r_cgc_ram_ecc_interrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし