R_COMPPGA_Set_PowerOff


コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプに対するクロック供給を停止します。

備考

本API関数の呼び出しにより,コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプはリセット状態へと移行します。
このため,本API関数の呼び出し後,制御レジスタへの書き込みは無視されます。

[指定形式]

void    R_COMPPGA_Set_PowerOff ( void );

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし