ルネサス
以下に,コード生成がコンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.28
コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプ用API関数
API関数名
機能概要
R_COMPPGA_Create
コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_COMPPGA_Set_PowerOff
コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプに対するクロック供給を停止します。
R_COMPPGA_Create_UserInit
コンパレータ/プログラマブル・ゲイン・アンプに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_compn_interrupt
コンパレータ割り込みINTCMPnの発生に伴う処理を行います。
R_COMPn_Start
リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を開始します。
R_COMPn_Stop
リファレンス入力電圧とアナログ入力電圧の比較動作を停止します。
R_PGA_Start
プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を開始します。
R_PGA_Stop
プログラマブル・ゲイン・アンプの動作を停止します。
R_PWMOPT_Start
6相PWMオプション・ユニットに対する入力クロックを供給します。
また、6相PWMオプション・ユニットの動作モードを設定します。
R_PWMOPT_Stop
6相PWMオプション・ユニットに対するクロック供給を停止します。