R_DAC_Change_OutputVoltage_8bit


D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(8ビットモード)

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_DAC_Change_OutputVoltage_8bit ( uint8_t outputVoltage );

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t outputVoltage;

出力電圧(下位8ビット)

[戻り値]

なし