ルネサス
R_DAC_Change_OutputVoltage
D/Aコンバータの出力電圧を変更します。(12ビットモード)
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_DAC_Change_OutputVoltage ( uint16_t outputVoltage );
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint16_t outputVoltage;
出力電圧(下位12ビット)
[戻り値]
なし