ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API関数
関数リファレンス
24ビットΔΣA/Dコンバータ
R_DSADC_Reset
R_DSADC_Reset
24ビットΔΣA/Dコンバータをリセットします。
[指定形式]
void R_DSADC_Reset ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
前のトピックスへ
R_DSADC_Stop
次のトピックスへ
R_DSADC_Set_PowerOff
目次
R_DSADC_Create
R_DSADC_Create_UserInit
r_dsadc_interrupt
r_dsadzcn_interrupt
R_DSADC_Set_OperationOn
R_DSADC_Set_OperationOff
R_DSADC_Start
R_DSADC_Stop
R_DSADC_Reset
R_DSADC_Set_PowerOff
R_DSADC_Channeln_Get_Result
R_DSADC_Channeln_Get_Result_16bit