ルネサス
R_DSADC_Channeln_Get_Result
A/D変換結果(24ビット)を読み出します。
備考
本API関数によるA/D変換結果(24ビット)の読み出しは,ΔΣA/D変換終了割り込みINTDSADの発生からΔΣA/D変換結果レジスタnの最大保留時間内に行う必要があります。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_DSADC_Channeln_Get_Result ( uint32_t * const buffer );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint32_t * const buffer;
読み出したA/D変換結果を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし