R_ELC_Stop


イベントリンクコントローラを動作停止状態にします。

[指定形式]

void    R_ELC_Stop ( uint32_t event );

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t  event;

停止するイベント発生元

備考

以下に,停止するイベント発生元eventの指定形式を示します。
なお,eventに0x01010101を設定した場合,イベント発生元00,08,16,24のイベントリンク動作が禁止されます。

[戻り値]

なし