ルネサス
以下に,コード生成がイベントリンクコントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.37
イベントリンクコントローラ用API関数
API関数名
機能概要
R_ELC_Create
イベントリンクコントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_ELC_Create_UserInit
イベントリンクコントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_ELC_Stop
イベントリンクコントローラを動作停止状態にします。