R_FMC_Set_PowerOff


サブシステム・クロック周波数測定回路に対するクロック供給を停止します。

備考

本API関数の呼び出しにより,サブシステム・クロック周波数測定回路はリセット状態へと移行します。
このため,本API関数の呼び出し後,制御レジスタへの書き込みは無視されます。

[指定形式]

void    R_FMC_Set_PowerOff ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし