ルネサス
以下に,コード生成が12ビット・インターバル・タイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.15
12ビット・インターバル・タイマ用API関数
API関数名
機能概要
R_IT_Create
12ビット・インターバル・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_IT_Create_UserInit
12ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_it_interrupt
12ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITの発生に伴う処理を行います。
R_IT_Start
12ビット・インターバル・タイマのカウントを開始します。
R_IT_Stop
12ビット・インターバル・タイマのカウントを終了します。
R_IT_Reset
12ビット・インターバル・タイマをリセットします。
R_IT_Set_PowerOff
12ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。