高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能完了割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考 | 本API関数は,高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能完了割り込みINTCRに対応した割り込み処理として呼び出されます。 |
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_hofc_interrupt ( void );
|
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_hofc_interrupt ( void );
|
[引数]
なし
[戻り値]
なし