3.2.4 高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能

以下に,コード生成が高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.4

高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能用API関数

API関数名

機能概要

R_HOFC_Create

高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_HOFC_Create_UserInit

高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_hofc_interrupt

高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能完了割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_HOFC_Start

高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能を開始します。

R_HOFC_Stop

高速オンチップ・オシレータ・クロック周波数補正機能を終了します。