r_it_interrupt


12ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,12ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static  void    r_it_interrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static  void  __near r_it_interrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし