r_it8bitm_channeln_interrupt
|
8ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITn0,またはINTITn1の発生に伴う処理を行います。
備考 | 本API関数は,8ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITn0,またはINTITn1に対応した割り込み処理として呼び出されます。 |
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_it8bitm_channeln_interrupt ( void );
|
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_it8bitm_channeln_interrupt ( void );
|
備考 | mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。 |
[引数]
なし
[戻り値]
なし