3.2.16 8ビット・インターバル・タイマ

以下に,コード生成が8ビット・インターバル・タイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.16

8ビット・インターバル・タイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_IT8bitm_Channeln_Create

8ビット・インターバル・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_IT8bitm_Channeln_Create_UserInit

8ビット・インターバル・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_it8bitm_channeln_interrupt

8ビット・インターバル・タイマ割り込みINTITn0,またはINTITn1の発生に伴う処理を行います。

R_IT8bitm_Channeln_Start

8ビット・インターバル・タイマのカウントを開始します。

R_IT8bitm_Channeln_Stop

8ビット・インターバル・タイマのカウントを終了します。

R_IT8bitm_Channeln_Set_PowerOff

8ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。