R_LCD_Set_PowerOff


LCDコントローラ/ドライバに対するクロック供給を停止します。

備考 1.

本API関数の呼び出しにより,LCDコントローラ/ドライバはリセット状態へと移行します。
このため,本API関数の呼び出し後,制御レジスタへの書き込みは無視されます。

備考 2.

本API関数では,周辺イネーブル・レジスタnのRTCENビットを操作することにより,LCDコントローラ/ドライバに対するクロック供給の停止を実現しています。
このため,本API関数の呼び出しを行った際には,RTCENビットを共用している他の周辺装置(リアルタイム・クロックなど)に対するクロック供給も停止することになります。

[指定形式]

void    R_LCD_Set_PowerOff ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし