ルネサス
以下に,コード生成がLCDコントローラ/ドライバ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.33
LCDコントローラ/ドライバ用API関数
API関数名
機能概要
R_LCD_Create
LCDコントローラ/ドライバを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_LCD_Create_UserInit
LCDコントローラ/ドライバに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_lcd_interrupt
LCDフレーム割り込みINTLCDの発生に伴う処理を行います。
R_LCD_Start
LCDコントローラ/ドライバを表示オン状態にします。
R_LCD_Stop
LCDコントローラ/ドライバを表示オフ状態にします。
R_LCD_Set_VoltageOn
内部昇圧回路,および容量分割回路を動作許可状態にします。
R_LCD_Set_VoltageOff
内部昇圧回路,および容量分割回路を動作停止状態にします。
R_LCD_Set_PowerOff
LCDコントローラ/ドライバに対するクロック供給を停止します。
R_LCD_VoltageOn
R_LCD_VoltageOff