ルネサス
R_MAC32Bit_MACSigned
符号あり積和演算を行います。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
#include “r_cg_mac32bit.h”
void R_MAC32Bit_MACSigned ( int32_t data_a, int32_t data_b, mac32bit_int64_t * buffer_64bit );
[引数]
I/O
引数
説明
I
int32_t data_a;
被乗数値
int32_t data_b
乗数値
O
mac32bit_int64_t
* buffer_64bit
累計初期値/演算結果
備考
累計初期値/演算結果mac32bit_int64_tについての詳細は,R_MAC32Bit_MULSignedを参照してください。
[戻り値]
なし