ルネサス
以下に,コード生成が12ビットA/Dコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.47
12ビットA/Dコンバータ用API関数
API関数名
機能概要
R_12ADC_Create
12ビットA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_12ADC_Create_UserInit
12ビットA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_12adc_interrupt
A/D変換終了割り込みINTADの発生に伴う処理を行います。
R_12ADC_Start
A/D変換を開始します。
R_12ADC_Stop
A/D変換を終了します。
R_12ADC_Get_ValueResult
A/D変換結果(12ビット)を読み出します。
R_12ADC_Set_ADChannel
A/D変換するアナログ電圧の入力端子を設定します。
R_12ADC_TemperatureSensorOutput_On
12ビットA/Dコンバータの温度センサー回路を動作します。
R_12ADC_TemperatureSensorOutput_Off
12ビットA/Dコンバータの温度センサー回路を停止します。
R_12ADC_InternalReferenceVoltage_On
12ビットA/Dコンバータのリファレンス電圧回路を動作します。
R_12ADC_InternalReferenceVoltage_Off
12ビットA/Dコンバータのリファレンス電圧回路を停止します。
R_12ADC_Set_PowerOff
12ビットA/Dコンバータに対するクロック供給を停止します。