R_TMR_KBm_Set_PowerOff


16ビット・タイマKBに対するクロック供給を停止します。

備考

本API関数の呼び出しにより,16ビット・タイマKBはリセット状態へと移行します。
このため,本API関数の呼び出し後,制御レジスタへの書き込みは無視されます。

[指定形式]

void    R_TMR_KBm_Set_PowerOff ( void );

備考

mは,ユニット番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし