R_TMR_KBm_BatchOverwriteRequestOn


コンペア・レジスタの一斉書き換えを許可します。

備考

コンペア・レジスタの内容を一斉に書き換えるタイミングは,本API関数を呼び出したのち,カウント値とコンペア・レジスタに設定された値が一致した際,または外部トリガが発生した際となります。

[指定形式]

void    R_TMR_KBm_BatchOverwriteRequestOn ( void );

備考

mはユニット番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし