ルネサス
R_KB2m_Set_BatchOverwriteRequestOn
コンペア・レジスタの一斉書き換えを許可します。
備考
コンペア・レジスタの内容を一斉に書き換えるタイミングは,本API関数を呼び出したのち,カウント値とコンペア・レジスタに設定された値が一致した際,または外部トリガが発生した際となります。
[指定形式]
void R_KB2m_Set_BatchOverwriteRequestOn ( void );
mはユニット番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]