R_TMRDn_ForcedOutput_Stop


16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を終了します。

備考

本API関数の呼び出しは,16ビット・タイマRDnがカウント停止状態(タイマRDスタート・レジスタ(TRDSTR)のTSTARTビットが0)の場合に限られます。

[指定形式]

void    R_TMRDn_ForcedOutput_Stop ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし