3.2.7 タイマRD

以下に,コード生成がタイマRD用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.7

タイマRD用API関数

API関数名

機能概要

R_TMR_RDn_Create

16ビット・タイマRDnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TMR_RDn_Create_UserInit

16ビット・タイマRDnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_tmr_rdn_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_TMR_RDn_Start

16ビット・タイマRDnのカウント処理を開始します。

R_TMR_RDn_Stop

16ビット・タイマRDnのカウント処理を終了します。

R_TMR_RDn_Set_PowerOff

16ビット・タイマRDnに対するクロック供給を停止します。

R_TMR_RDn_ForcedOutput_Start

16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を開始します。

R_TMR_RDn_ForcedOutput_Stop

16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を終了します。

R_TMR_RDn_Get_PulseWidth

16ビット・タイマRDnのパルス幅を読み出します。

R_TMRDn_Create

16ビット・タイマRDnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_TMRDn_Create_UserInit

16ビット・タイマRDnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_tmrdn_interrupt

タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_TMRDn_Start

16ビット・タイマRDnのカウント処理を開始します。

R_TMRDn_Stop

16ビット・タイマRDnのカウント処理を終了します。

R_TMRDn_Set_PowerOff

16ビット・タイマRDnに対するクロック供給を停止します。

R_TMRDn_ForcedOutput_Start

16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を開始します。

R_TMRDn_ForcedOutput_Stop

16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を終了します。

R_TMRDn_Get_PulseWidth

16ビット・タイマRDnのパルス幅を読み出します。