16ビット・タイマRJ0のパルス幅を読み出します。
備考 1. | 本API関数の呼び出しは,16ビット・タイマRJ0をパルス幅測定モード/パルス周期測定モードで使用している場合に限られます。 |
備考 2. | パルス幅の計測中にオーバフロー(2回以上)が発生した場合,正常なパルス幅を読み出すことはできません。 |
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_TMRJ0_Get_PulseWidth ( uint32_t * const active_width );
|
[引数]
|
|
|
|
uint32_t * const active_width;
|
TRJ0IO端子から読み出したアクティブ・レベル幅を格納する領域へのポインタ
|
[戻り値]
なし