r_elc_elsrni_interrupt


イベント割り込みELSRniの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,イベント割り込みELSRniに対応した割り込み処理として呼び出されます。
nはイベントリンク設定レジスタ番号を意味します。

[指定形式]

static  void    r_elc_elsrni_interrupt ( void );

備考

nはイベントリンク設定レジスタ番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし