ルネサス
以下に,コード生成ツールがイベント・リンク・コントローラ用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.10
イベント・リンク・コントローラ用API関数
API関数名
機能概要
R_ELC_Create
イベント・リンク・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_ELC_Create_UserInit
イベント・リンク・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_elc_elsrni_interrupt
イベント割り込みELSRnの発生に伴う処理を行います。
R_ELC_Start
周辺機能間の連携を開始します。
R_ELC_Stop
周辺機能間の連携を終了します。
R_ELC_GenerateSoftwareEvent
ソフトウエア・イベントを発生させます。
R_ELC_Set_PortBuffern
ポート・バッファに値を書き込みます。
R_ELC_Get_PortBuffern
ポート・バッファの値を読み出します。