ルネサス
r_iwdt_iwuni_interrupt
マスカブル割り込み/ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API 関数は,ダウンカウンタがアンダフローまたはリフレッシュエラーが発生したとき、マスカブル割り込み/ノンマスカブル割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_iwdt_iwuni_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]