3.2.24 独立ウォッチドッグ・タイマ(IWDT)

以下に,コード生成ツールが独立ウォッチドッグ・タイマ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.24

独立ウォッチドッグ・タイマ用API関数

API関数名

機能概要

R_IWDT_Create

独立ウォッチドッグ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_IWDT_Create_UserInit

独立ウォッチドッグ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_iwdt_nmi_interrupt

ノンマスカブル割り込み(WUNI)の発生に伴う処理を行います。

r_iwdt_iwuni_interrupt

マスカブル割り込み/ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_IWDT_Restart

独立ウォッチドッグ・タイマのカウンタをクリアしたのち,カウント処理を再開します。