R_LPC_ChangeOperatingPowerControl


MCUの動作電力制御状態を変更します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
#include    "r_cg_lpc.h"
MD_STATUS   R_LPC_ChangeOperatingPowerControl ( operating_mode_t mode );

[引数]

I/O

引数

説明

I

operating_mode_t  mode;

動作電力制御状態の種類

HIGH_SPEED : 高速動作モード

MIDDLE_SPEED : 中速動作モード

LOW_SPEED : 低速動作モード

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ERROR1

低速動作モードへの変更が異常終了

MD_ERROR2

中速動作モードへの変更が異常終了

MD_ARGERROR

引数modeの指定が不正