3.2.5 消費電力低減機能

以下に,コード生成ツールが消費電力低減機能用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.5

消費電力低減機能用API関数

API関数名

機能概要

R_LPC_Create

消費電力低減機能を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_LPC_Create_UserInit

消費電力低減機能に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_LPC_AllModuleClockStop

全モジュールのクロックを停止します。

R_LPC_ChangeSleepModeReturnClock

スリープ・モードが解除された際に選択されるクロック・ソースを設定します。

R_LPC_Sleep

MCUの低消費電力状態をスリープ・モードへと遷移させます。

R_LPC_DeepSleep

MCUの低消費電力状態をディープ・スリープ・モードへと遷移させます。

R_LPC_DeepSoftwareStandby

MCUの低消費電力状態をディープ・ソフトウエア・スタンバイ・モードへと遷移させます。

R_LPC_SoftwareStandby

MCUの低消費電力状態をソフトウエア・スタンバイ・モードへと遷移させます。

R_LPC_ChangeOperatingPowerControl

MCUの動作電力制御状態を変更します。