ルネサス
R_RSPIn_Send_Receive
RSPI送受信を開始します。
備考 1.
本API関数では,RSPI送信処理として,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のRSPI送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。
備考 2.
本API関数では,RSPI受信処理として,1バイト単位のRSPI受信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。
備考 3.
RSPI送受信を行う際には,本API関数の呼び出し以前にR_RSPIn_Startを呼び出す必要があります。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS R_RSPIn_Send_Receive ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num, uint8_t * const rx_buf );
備考
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint8_t * const tx_buf;
送信するデータを格納したバッファへのポインタ
uint16_t tx_num;
送受信するデータの総数
O
uint8_t * const rx_buf;
受信したデータを格納するバッファへのポインタ
[戻り値]
マクロ
MD_OK
正常終了
MD_ARGERROR
引数tx_numの指定が不正