r_rspin_callback_receiveend


受信バッファ・フル割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,r_rspin_receive_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_rspin_callback_receiveend ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし