r_s12adn_groupb_interrupt


グループBスキャン終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,グループBに割り当てられたアナログ入力のスキャンが完了した場合に発生するグループBスキャン終了割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_s12adn_groupb_interrupt ( void );

備考

nは,ユニット番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし