3.2.30 12ビットA/Dコンバータ(S12AD)

以下に,コード生成ツールが12ビットA/Dコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.30

12ビットA/Dコンバータ用API関数

API関数名

機能概要

R_S12ADn_Create

12ビットA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_S12ADn_Create_UserInit

12ビットA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_s12adn_interrupt

スキャン終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_s12adn_groupb_interrupt

グループBスキャン終了割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_S12ADn_Start

A/D変換を開始します。

R_S12ADn_Stop

A/D変換を終了します。

R_S12ADn_Get_ValueResult

変換結果を獲得します。

R_S12ADn_Set_CompareValue

コンペアレベルの設定を行います。

r_s12adn_compare_interrupt

コンペア割り込みの発生に伴う処理を行います。