r_scifan_erif_interrupt


フレーミングエラー/パリティエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本 API 関数は,フレーミングエラー/パリティエラー割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static void    r_scifan_erif_interrupt ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし