r_scifan_callback_transmitend


トランスミットエンド割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本 API 関数は,トランスミットエンド割り込みに対応した割り込み処理 r_scifan_teif_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

static void    r_scifan_callback_trasnmitend ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし